结果:找到"差分放大器 放大器",相关内容1000条
- 世微AP8002AB类音频放大器单声道高电平关闭模式
- 3W单声道音频功率放大器,带关闭模式总结8002A是一种桥式工程音频功率放大器,5V功率,THD+N=1%,可给出4欧姆的负载。2W的平均功率。8002A音频功率放大器设计用于提供高质量的输出功率,需要很少的外围设备,可以提供高质量的输出功率。8002A不需要输出耦合电容器,具有高电平关闭模式,非常适合低功率便携式系统。8002A通过外部电阻控制增益,保证补偿器件芯片的正常工作。1.1KHz,pick4负载(8002A),平均输出功率2W,THD+N1%(典型)2.1kHz,选取4个负载,平均输出功率3W,THDN10%(典型)3关断电流0.6?A(典型4输入电压范围2~5.5V1个无输出耦...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 音频放大器,AB类音频放大器 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-12-16 15:33:00
- 一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
- 作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAPPD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。了解光纤放大器(英文缩小OFA:O...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤放大器,掺铒光纤放大器,EDFA 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-10-25 18:31:00
- 亿源通推出用于EDFA的超小型Hybrid器件产品线
- 为满足EDFA(掺铒光纤放大器)客户的需求,亿源通近日推出了可用于小型化EDFA的核心器件,产品线包括980/1550nmIWDMHybrid(Isolator+WDM)、GFF(增益平坦滤波器)、IGFF(Isolator+GFF)等等,并可为EDFA的集成化、小型化、多功能器件提供定制化解决方案。基于公司研发团队的光学模拟仿真设计技术以及光纤模场扩束工艺,可以极大的降低980/1550nmHybrid等产品的IL并提高其性能稳定性,使其反射IL典型数值可以控制在0.15dB以下(-5~+75℃),透射IL典型参数控制在0.30dB(-5~+75℃);同时借助公司技术团队对基础封装工艺的研...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 光纤放大器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-06-10 11:54:00
- SRAM中灵敏放大器的原理
- 在SRAM中,读操作开始前,先要对两条位线进行预充电,将两条位线初始化为相同的高电平。预充完后,字线选中的存储单元对位线进行充放电。存储单元尺寸很小,驱动能力很弱,且位线负载相对较大,所以两条位线输出的是都是绝对值较高的电压(3~3.5V),其高低电平相差很小。如果直接送入输出缓冲器,将无法识别逻辑0和1,即使能识别也需要较长的充放电时间,严重影响了SRAM的读取速度和数据的可靠性。灵敏放大器即是使小的差分输入电压放大成更大的输出电压。由于存储器中差分位线上的负载重,因而位线上的电压变化非常缓慢。为了降低延时,首先要使所有位线上的电压都相等接下来,当这些位线被驱动时,灵敏放大器就可以检测到一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM灵敏放大器,SRAM灵敏放大器原理 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-09 17:47:00
- AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
- 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
- 所属专栏: 器件替换 标签: PA,功放放大器 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
- 电荷放大器电路
- 这边想咨询三个问题:1、有效增益3.3X是如何算出来的,如果按照理论说,有效增益A=C1/C2,大致约为0.33。2、通过C2的有效电阻是如何算的?这里面说是用(R1*R2)/R3算的,等于1G,如果按照这个算,是根据什么原理算的?3、现在准备采用这个电路去做电荷放大器,反馈电阻与反馈电容如何选取,前端薄膜传感器采用PVDF压电薄膜传感器,容值大约5.667nF
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电荷放大器 发帖人:lz无字碑 发帖时间:2019-10-12 16:09:00
- AC-DC和DC-DC电源应用中采用隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器
- 设计人员设计隔离式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型电源模块时,面临着以更佳的性能应对市场需求的挑战。本文介绍数字隔离器误差放大器,它可改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围。传统的初级端控制器应用是利用光耦合器提供反馈回路隔离,利用分流调节器提供误差放大器和基准电压。虽然光耦合器作为隔离器用于电源中具有成本低廉的优势,但它会将最大环路带宽限制在50kHz,而且实际带宽会低得多。快速可靠的数字隔离器电路在单封装内集成隔离式误差放大器和精密基准电压源功能,使用该电路可实现极低温漂和极高带宽的精密隔离式误差放大器。隔离式误差放大器能实现250kHz以上的环路带宽,使得以更高开关速度工作的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 隔离式误差放大器 分流调节器 发帖人:Genson 发帖时间:2018-12-14 14:18:00
- 求一个低频电流功放
- 输入正负12V,输出正负10V可调10~200Hz2A功率50W频率变动电流保持不变也就是电流功放。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率放大器 发帖人:求一个低频电流功放 发帖时间:2017-11-13 17:28:00
- 请推荐一款价格实惠的差分放大器
- 请推荐一款价格实惠的差分放大器单电源供电
- 所属专栏: 技术交流 标签: 差分放大器 放大器 发帖人:逝去de青春 发帖时间:2017-09-13 16:53:00
- [转]差分输入/输出低功耗仪表放大器
- 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仪表放大器 发帖人:小宇 发帖时间:2017-08-01 19:43:00
返回